结果:找到"Si24R1 2.4g无线射频",相关内容1000条
- 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
- 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 低功耗低成本2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
- 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
- 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
- 射频前端放大器RFX2402E兼容CB2402超高防静电等级
- Cb2402是一个完全集成的,单芯片,单独的前端集成电路。它集成了当今无线通信所需的所有射频功能。Cb2402结构将pa,lna,发送和接收开关电路,相关匹配网络,以及谐波滤波器集成在一个cmos单片设备中。Cb2402适用于2.4ghz的802.11b/g/n应用程序。结合卓越的性能,高灵敏度和效率,低噪音,小型因素,低成本,cb2402是理想的解决方案,单天线应用,和理想的积木式应用。Cb2402具有简单的低电压cmos控制逻辑,并且需要最小的外部元件来实现系统。Pa功率探测器电路也是集成的。特征:2.4ghzism单芯片单模射频前端集成电路单独的tx和rx收发端口和单一的天线收发端口2...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: PA 放大器 射频 2.4G 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-01-17 16:56:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 低功耗 2.4G 无线 发射 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- RFX2401C无线射频低通滤波器2.4GHz的发射高功率PA放大器
- RFX2401C和RFX2402C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出这两款集成电路后,RFaxis很快将开始大批量生产并交付其他七种RFeIC。这将使RFaxis的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN11a/n/ac、无线音频、ZigBee和智能能源/家庭自动化等市场批量生产七种新的CMOS射频前端集成电路RFX2401Chttps://...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RFX2401C 无线 射频 2.4GHz 发射 PA 放大器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-23 15:35:00
- SI24R2E无线自动发射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
- 主要特性:设计简单无需用户编程工作在2.4GHZISM频段内置126次可编程NVM存储器3.3V编程电压超低功耗自动发射功能内置硬件Wtchdog内置3KHzRC0SC内置低电压自动防拆报警功能调整方式:GFSK/FSK数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps超低关断功耗:700nASI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA。在待机模式下,时钟保持工作,电流未税15uA。并且可以再最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 2.4g 无线 自动发射 芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 13:58:00
- 关于LoRa常见问题的解答汇总
- 前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。问:LorawAN数据速率是多少?答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 无线 射频 sx1278 sx1276 ASR 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:54:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g无线射频 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
返回